This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:电源设计在低输入电压下不工作

Guru**** 1132990 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, UCC256302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826079/tida-010015-power-supply-design-not-working-with-low-input-voltage

器件型号:TIDA-010015
主题中讨论的其他器件: UCC256302

您好,

我们基于 TIDA-010015模型(24V 输出)设计了电源、并采用600W 的新型 PFC 电感器和变压器。 它在230VAC 输入时(直接来自插座或自动变压器)可实现全功率输送和效率、但低输入电压(110VAC)系统无法正常工作、并且每次加载时都会出现问题。

对于110V 交流测试、我们还使用了汽车变压器、但我们面临以下问题:

问题1. 即使电路板在45W 负载下运行、自动变压器也会产生嗡嗡声、并且持续增加。 在一级电路板上进入断续模式(7A 时)。

问题2. 在增加负载的一段时间内,电路板出现有源浪涌电路出现故障的问题(MOSFET Q3+熔断电阻器 R12)。 (参考设计部件:EMC2-47RKI 和我们的设计部件:PR02FS020470KR500)。 我们进行了多次测试、始终发现有源浪涌限制器电路出现故障。


为了确认自动变压器不存在问题、我们对110V 交流的 Meanwell 电源 UHP-350-12使用相同的电源、并且没有观察到任何嗡嗡声。

请分享一些指针以开始调试。

注意:我们对100-125VAC 输入的满载要求非常严格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balasubramani、

    对于音频噪声问题、我建议尽可能减小 PFC 和 LLC 上的突发阈值。 这将有助于进行调试。 取消装配 R28和 R66。 最好查看输入电流的形状、以确定是否存在导致音频噪声的失真。 如果控制开关操作的引脚(TSET、ZCDA/B、VINAC 等)上存在噪声、则可能会发生这种情况。

     对于有源浪涌限制问题、MOSFET 和电阻器是在首次施加交流电时损坏、还是仅在负载增加时损坏? Q3的栅极可能未在稳定状态下保持适当偏置、因此电阻器会看到较大的纹波电流。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们尝试删除 R28 (不是 LLC 突发设置) ,并观察到在低电压下平稳运行,完全没有噪声,但在低电压输入尚未通过的情况下进一步加载。 此有源浪涌 MOSFET 和电阻器保持散热、在一个阶段、此 MOSFET 完全熔断。  

    我们使用的规格要比参考设计 FET 更好一些。 我们仍在寻找缺失的地方)。  

    (注意:此 FET 仅在加载时烧坏,负载不超过25W@24V。)

    请分享您的想法。  

    BR、

    巴拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    有源浪涌 MOSFET 的栅源极电压是否稳定、是否足以使 MOSFET 保持偏置导通? 这是为了确保浪涌电路将 FET 正确偏置为稳定状态。 我还建议测量 MOSFET 上的漏源电压。 该 FET 将看到输出纹波电流、因此具有更好体二极管的 FET 可能也会有所帮助。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    根据您的建议,FET 应始终偏置以提供浪涌保护。 但我们已经测量并找到了该波形。 这在每半个周期内并不稳定、运算放大器保持高电平和低电平转换。  

    CH1 - VDS CH2门

    这适用于230VAC。

    115VAC_ FET 栅极与 HV 电压间的关系

    CH1 - HV 电压 CH2 -门

    230VAC_ FET 栅极与 HV 电压间的关系

    CH1 - HV 电压 CH2 -门

    请告诉我如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我建议将输入引脚上的电压与运算放大器进行比较。 引脚4上的电压应固定为5.1V。 引脚3上的电压应该是平均交流电压的分压版本。 根据我从波形中得出的结果、分压交流电压可能需要更多裕度。 我建议将 R11增加至60.4kΩ Ω、并将 C12增加至220nF、以便引脚3波形不会有太多的交流纹波。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的输入。 它真的很有帮助。 现在、我们可以分析问题和问题的根本原因。 我们将值更改为60k 和220nf、但仍然可以看到低于105VAC 的栅极中存在一些不一致的情况。  因此、我再次在 C12中添加了220nF (220nF + 220nF) 以使其正常工作、我可以观察栅极侧的序列变化。 如何解决此问题?

    我想知道、尽管在几乎大多数 TI 电源设计中使用了相同的电路、但为何仍需要进行此类更改。 我问这个问题的原因是, 将来我们是否会有同样的问题,我们是否需要调整价值?

    请在此处帮助您更好地理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    TIDA-010015的设计人员可能使用交流线路的峰值来计算交流分压器。 这在85VAC 输入时会产生5.6V 的电压、而 TI 原理图中的 R76等于49.9kΩ Ω。 在实践中、我相信您更有可能在比较器引脚上看到整流交流线路的平均值、该平均值等于2*Vac_peak/PI。 使用60kΩ Ω 作为底部电阻器和105Vac 输入、这将在比较器输入引脚上产生5.24V 电压、这与您在设计中看到的电压非常接近。 我将与参考设计工程师进行联系、以进行澄清。

    关于您共享的新波形、这是在启动还是稳态条件下进行的? 如果栅极低电平周期是 VCC 正在充电、那么我会说没问题、因为在 BLK 高于 BLKStart 阈值且 VCC 已完成高达26V 的充电之前、LLC 将不会开始开关。 在此期间、PFC 转换器上不会有负载。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我希望根据低输入峰值更改阈值不会导致任何问题、我已经了解了 TI 设计设置的要点。  

    该序列仅在启动时观察到。 我希望这以后也不会有问题。  

    感谢您的澄清和支持、期待设计人员如您之前所述的最后一次回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我向设计人员发送了一条消息。 我希望在第二天左右就交流分压器问题得出结论、并在有问题可用时尽快与您分享设计人员的意见。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我有机会与设计人员交谈、他提到他已经与您的团队进行了联系、讨论了这个问题。 我相信这个问题现在已经解决了。 如果您在我的结尾还有其他需要、请告诉我。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们进一步修改了比较器输入中的值,现在它可以满足设计要求,但我们面临一些特殊的问题,例如在断开负载(电子负载关闭)时,电路板会重新启动。 这种情况几乎发生在2个电路板中的5个电路板上。 此电源板输出电压小于15V、在24V 时再次稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我怀疑断开负载的行为类似于从重负载到轻负载的瞬态响应。 LLC 将停止开关并等待输出恢复到调节设定点、然后再恢复开关。 当转换器未切换时、VCC 电压不会从偏置绕组中补充。 我怀疑 VCC 降至 VCC 上的10.5V 重新启动阈值、这将使控制器重新开启其 HV 启动、为 VCC 充电、然后通过软启动。 输出电压可能会降至15V、因为当控制器为 VCC 电容充电时、控制器不会进行切换、因此输出电压会继续下降。 我建议探测 VCC 电压、如果电压确实降至10.5V、请尝试增加一些电容。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我检查了该电源轨,发现在该负载瞬变(满负载至无负载)期间,15V 电源轨出现压降,而且在某些情况下,我们还可以观察到 PFC 电压高于420V。  

    您能指导我为什么此 LLC 停止开关吗? 该 VCC_15V 电源轨中出现骤降的原因是什么。 我们不知道为什么这个15V 电压轨低于10.5v?  

    请在此处帮助解决问题。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    LLC 停止开关、因为从重负载到空载看起来像是负载瞬态。 控制器正在等待输出电压下降到调节设定点、然后再恢复开关。 我们可以通过几种方法来解决这一问题。 我们可以增加 VCC 电容、以便在控制器等待输出下降时有更多电荷使控制器保持运行状态。 我们还可以在输出端放置一个小型电阻器虚拟负载、以便在从重负载变为无负载时、输出电压将更快下降到调节设定点、控制器将在 VCC 上的电荷耗尽之前恢复开关。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们转向了 UCC256302 LLC IC、因为我们对电源的直流输入有要求、这是因为 UCC25630-1具有 XCAP 放电功能、因此我们决定使用具有外部 XCAP 放电机制的 UCC25630-2 IC、这一新 IC 中不存在重启问题。 但是、当我们相应地调整 VINAC 设置、使其在100V-120VDC 范围内工作时、我们面临一些新问题、如  

    它在直流电下工作正常、但对于交流电、我们在输出电压下存在调节问题。  

    使用直流输入、我们可以实现我们设计的所有功率以及1%@24V 的输出调节。

    使用交流输入时,我们只能实现85%的负载,如果我们增加85%以上的负载,则输出电压将下降到20V。

    我们再次恢复了该 VINAC、然后检查了它几乎只为交流输入提供1.5%的输出调节。  

    如果我们更改 VINAC 设置、并且它仅影响基于交流的输入电压、可能会出现什么问题。  

    请在这里提供帮助吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    听起来 VCR 引脚已超出余量。 您能看一下 VCR 引脚峰间电压吗? 如果大于=6V、您可以增大 VCR 和接地(C44)之间的电容吗?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我将检查 VCR 电压,但我的怀疑是,在直流输入时,我们可以获得1%输出电压调节的满负载。 如何将其与交流输入连接,但我们仍然不知道。 VINAC 是否仍然与输出部分链接?  

    如果我不调整 VINAC 的任何变化、我们根本不会面临任何问题(仅在直流电源下、将在125Vdc 左右之后开始工作)

    您能在此处帮助理解此链接吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    更改 VINAC 分压器后、您是否会在负载大于85%时看到 PFC 输出电压下降? PFC 可能会进入电流限制、这会导致 PFC 总线下降、从而使 LLC 难以保持稳压。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    是的。。。 发生此问题时、PFC 电压会下降至315VDC 左右。 (出现输出电压调节问题)

    请注意:这仅在我调节 VINAC 分压器时发生、否则、如果我使用与基准相同的电压、则在 PFC/VOUT 上根本没有压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我建议检查 CS 引脚电压并查看电压是否超过 OCP 阈值。 这将解释输出电压的下降。 调整 VINAC 分压器可更改用于计算导通时间的 KT。 听起来使用的导通时间较大、导致 PFC 控制器进入过流限制。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们要求此电源应在100-120V 交流/直流范围内的交流和直流输入下工作。 因此、通过调整该 VINAC、我们只能在直流电源下运行电路板。

    该 PFC 开关频率的最大导通时间应为多少?  

    是否有任何其他设置需要这样做、以便它能够同时工作交流和直流电源。  以便我们能够保持最短导通时间、避免这种过载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我建议调整电流感应电阻的大小、以避免在最小输入电压和满载条件下进入 OCP。 这将是最直接的变化。 我建议首先检查 CS 引脚电压是否超过 OCP 阈值、以确认这正是输出电压在高负载、低输入电压下下降的原因。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这是观察结果。 我们测量了 CS 引脚两端的电压、110VAC @满载时为41mV、220VAC @满载时为23.6mV。 我们似乎对 CS 引脚阈值很满意、因为它在范围内。 我们测量了满载条件下的吨时间、因为次级侧电压接近22.2VDC 时、该时间接近15uS。

    您能不能指导我们检查哪些方面来克服这一压降问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    感谢您提供更多信息。 您能否在重负载下测量 COMP 引脚电压和 VINAC 引脚电压? COMP 是振荡还是稳定? 它的电压是多少? COMP 电压是否钳制在4.95V? 如果 COMP 振荡、则可能是补偿问题。 如果是稳定电压、则 VINAC 电压将允许我们计算器件使用的最大导通时间。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    如果 PFC 控制器达到最大导通时间、我们可以尝试稍微减小 TSET 电阻器以实现更长的导通时间。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的。 发现了 TSET 电阻器值问题。 我们已经纠正了这些值、现在解决了问题。 感谢您的广泛支持。