主题中讨论的其他器件: UCC256302
您好,
我们基于 TIDA-010015模型(24V 输出)设计了电源、并采用600W 的新型 PFC 电感器和变压器。 它在230VAC 输入时(直接来自插座或自动变压器)可实现全功率输送和效率、但低输入电压(110VAC)系统无法正常工作、并且每次加载时都会出现问题。
对于110V 交流测试、我们还使用了汽车变压器、但我们面临以下问题:
问题1. 即使电路板在45W 负载下运行、自动变压器也会产生嗡嗡声、并且持续增加。 在一级电路板上进入断续模式(7A 时)。
问题2. 在增加负载的一段时间内,电路板出现有源浪涌电路出现故障的问题(MOSFET Q3+熔断电阻器 R12)。 (参考设计部件:EMC2-47RKI 和我们的设计部件:PR02FS020470KR500)。 我们进行了多次测试、始终发现有源浪涌限制器电路出现故障。
为了确认自动变压器不存在问题、我们对110V 交流的 Meanwell 电源 UHP-350-12使用相同的电源、并且没有观察到任何嗡嗡声。
请分享一些指针以开始调试。
注意:我们对100-125VAC 输入的满载要求非常严格。