This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5017:波特图类似

Guru**** 2614905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829743/webench-tools-lm5017-bode-plot-similation

器件型号:LM5017

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我们的 LM5017模块是否可用于波特图仿真?如何使用?

或者我们的 Webench 是否可以执行此工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duodo:

    目前、Webench 上的 LM5017未启用波特图仿真。 因此、您将无法运行相同的代码。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duodo、您好!  

    如前所述、由于这是 COT 控制方案、因此未启用 webench 进行 LM5017的交流分析。

    但是、您可能会在以下链接中找到与您的问题相关的应用手册、因为这将介绍使用 III 类纹波注入的电容器的稳定性分析。

    http://www.ti.com/lit/an/snva874/snva874.pdf

    希望这对您有所帮助?