Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5017 工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我们的 LM5017模块是否可用于波特图仿真?如何使用?
或者我们的 Webench 是否可以执行此工作?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Duodo、您好!
如前所述、由于这是 COT 控制方案、因此未启用 webench 进行 LM5017的交流分析。
但是、您可能会在以下链接中找到与您的问题相关的应用手册、因为这将介绍使用 III 类纹波注入的电容器的稳定性分析。
http://www.ti.com/lit/an/snva874/snva874.pdf
希望这对您有所帮助?