This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:什么是 VCC_Laser 电压和 Booster Pack 原理图

Guru**** 2614955 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/828800/tida-00663-what-is-vcc_laser-voltage-and-schematic-of-booster-pack

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

大家好、原理图未显示 Vcc_leraser 电压的值。 此外、您能否提供 Booster Pack 和提供 VCC_Laser、ext_15和 BP_5V 的模块的原理图?

谢谢、

Lazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lazar、 VCC_Laser 可以是来自 MSP430FR5969 Launchpad 的5V 电压、也可以是由工作台电源提供的外部电压。 您可以使用跳线选择一个或另一个。 您 可以通过以下链接找到 LaunchPad 的 schematica:www.ti.com/.../MSP-EXP430FR5969。此致 Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giovanni、

    感谢您的快速回复。 您是否对 Vcc_laser 和 bp_3.3V 的电流消耗进行过粗略估算?

    此外、J2上的 Ext_15V 和 BP_5V 的用途是什么、它们似乎不会进入电路板的任何位置?

    谢谢、

    Lazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lazar、

    我们尚未测量总电流消耗、但如果您查看已使用的 IC 的数据表、则可以对其进行估算。 除栅极驱动器外、所有器件均由 BP_3.3V 供电。 对于由 BP_3.3V 供电的 IC、在全部供电时、估算功耗约为30mA。 对于栅极驱动器、请参阅其数据表。 栅极驱动器通过使用一个跳线 Ext_15V 或 BP_5V 进行选择来供电。 当跳线短接引脚1和2时、VCC_Laser =BP_5V。 当跳线短接引脚2和3时、VCC_Laser = ext_15V、

    谢谢

    Giovanni