请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00663 主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969
大家好、原理图未显示 Vcc_leraser 电压的值。 此外、您能否提供 Booster Pack 和提供 VCC_Laser、ext_15和 BP_5V 的模块的原理图?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、原理图未显示 Vcc_leraser 电压的值。 此外、您能否提供 Booster Pack 和提供 VCC_Laser、ext_15和 BP_5V 的模块的原理图?
谢谢、
您好、Lazar、
我们尚未测量总电流消耗、但如果您查看已使用的 IC 的数据表、则可以对其进行估算。 除栅极驱动器外、所有器件均由 BP_3.3V 供电。 对于由 BP_3.3V 供电的 IC、在全部供电时、估算功耗约为30mA。 对于栅极驱动器、请参阅其数据表。 栅极驱动器通过使用一个跳线 Ext_15V 或 BP_5V 进行选择来供电。 当跳线短接引脚1和2时、VCC_Laser =BP_5V。 当跳线短接引脚2和3时、VCC_Laser = ext_15V、
谢谢
Giovanni