This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ78350-R1:BMS 设计

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829932/webench-tools-bq78350-r1-bms-design

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76930

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想设计 一个8x6的 BMS 系统(即8节串联电池和6节并联电池串)。

对于8节串联电池、我希望将 bq78350-R1与 bq76930配合使用。 因此、我必须对6个并联灯串使用6个 bq76930

我的问题是如何从单个配套控制器控制(或获取数据)这六个 bq76930、以便在 BMS 软件中获取数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    如果您使用的是单节电池8s6p、则可以使用一个 BQ76930 +一个 BQ78350-R1。 只要在 BQ78350-R1数据闪存中更新设计容量参数、并联的电池节数就不会影响器件的保护和监测功能。

    但是、如果您要监控6节独立电池(每节8s1p)、则需要为每节电池配备不同的监控器和控制器。 一个 BQ78350-R1无法与多个 BQ76930器件配合使用。 一个 MCU 可与多个 BQ78350-R1 + BQ76930对进行交互。 BQ78350-R1可使用不同的 SMBus 地址进行配置。

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、建议我使用哪个 MCU 来控制至少6 个 BQ78350-R1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    这是 E2E 上 MCU 论坛的一个好问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/

    每个 BQ78350-R1都可以配置为不同的 SMBus 地址(这在数据闪存中是可编程的)、因此从理论上讲、您可以使用具有一个 I2C 端口的 MCU。 但是、从所有6个器件读取信息可能会很慢。 这实际上取决于您的系统需求。 如果您可以清楚地描述您需要的内容、您可以向 MCU 论坛提出建议。

    此致、

    Matt