主题中讨论的其他器件: BQ76930
工具/软件:WEBENCH设计工具
我想设计 一个8x6的 BMS 系统(即8节串联电池和6节并联电池串)。
对于8节串联电池、我希望将 bq78350-R1与 bq76930配合使用。 因此、我必须对6个并联灯串使用6个 bq76930
我的问题是如何从单个配套控制器控制(或获取数据)这六个 bq76930、以便在 BMS 软件中获取数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我想设计 一个8x6的 BMS 系统(即8节串联电池和6节并联电池串)。
对于8节串联电池、我希望将 bq78350-R1与 bq76930配合使用。 因此、我必须对6个并联灯串使用6个 bq76930
我的问题是如何从单个配套控制器控制(或获取数据)这六个 bq76930、以便在 BMS 软件中获取数据?
尊敬的 Anil:
如果您使用的是单节电池8s6p、则可以使用一个 BQ76930 +一个 BQ78350-R1。 只要在 BQ78350-R1数据闪存中更新设计容量参数、并联的电池节数就不会影响器件的保护和监测功能。
但是、如果您要监控6节独立电池(每节8s1p)、则需要为每节电池配备不同的监控器和控制器。 一个 BQ78350-R1无法与多个 BQ76930器件配合使用。 一个 MCU 可与多个 BQ78350-R1 + BQ76930对进行交互。 BQ78350-R1可使用不同的 SMBus 地址进行配置。
此致、
Matt
尊敬的 Anil:
这是 E2E 上 MCU 论坛的一个好问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/
每个 BQ78350-R1都可以配置为不同的 SMBus 地址(这在数据闪存中是可编程的)、因此从理论上讲、您可以使用具有一个 I2C 端口的 MCU。 但是、从所有6个器件读取信息可能会很慢。 这实际上取决于您的系统需求。 如果您可以清楚地描述您需要的内容、您可以向 MCU 论坛提出建议。
此致、
Matt