请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好的支持团队、
对于其中一个生产项目、我们需要降压/升压转换器。 以下是规格:
输入电压范围- 3.3至5V@3A
输出电压- 3.6V@4.5A
效率非常高
所需的使能引脚
仅 SMD 封装、如 VQFN、QFN、TSOP
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好的支持团队、
对于其中一个生产项目、我们需要降压/升压转换器。 以下是规格:
输入电压范围- 3.3至5V@3A
输出电压- 3.6V@4.5A
效率非常高
所需的使能引脚
仅 SMD 封装、如 VQFN、QFN、TSOP