This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:BUCK_Boost_Selection

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/828104/webench-tools-buck_boost_selection

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好的支持团队、

对于其中一个生产项目、我们需要降压/升压转换器。 以下是规格:

输入电压范围- 3.3至5V@3A

输出电压- 3.6V@4.5A

效率非常高

所需的使能引脚

仅 SMD 封装、如 VQFN、QFN、TSOP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khyati、

    遗憾的是、我们没有一个具有集成开关的降压/升压器件可用于此类输出电流。 控制器和外部开关是否适合您?

    或者、可以并行使用两个降压/升压器件、但这是我们尚未测试的器件。  

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khyati、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳