This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:Q24和 Q25是否为源跟随器。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/829669/tida-01093-q24-and-q25-are-source-follower-or-not

器件型号:TIDA-01093

您好!

在 TIDA-01093中、Q24和 Q25是源跟随器、是否是源跟随器。

如果它是源极跟随器、则根据我的理解、当 Q24导通时、RXD 的输出等于 VCC_B、当 Q25导通时、RXD 将为 GND。

如果正确、则在 RXD 上提供电压。

等待最早的回复。

谢谢、

此致、

 Prathamesh Patil