请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01093 您好!
在 TIDA-01093中、Q24和 Q25是源跟随器、是否是源跟随器。
如果它是源极跟随器、则根据我的理解、当 Q24导通时、RXD 的输出等于 VCC_B、当 Q25导通时、RXD 将为 GND。
如果正确、则在 RXD 上提供电压。
等待最早的回复。
谢谢、
此致、
Prathamesh Patil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TIDA-01093中、Q24和 Q25是源跟随器、是否是源跟随器。
如果它是源极跟随器、则根据我的理解、当 Q24导通时、RXD 的输出等于 VCC_B、当 Q25导通时、RXD 将为 GND。
如果正确、则在 RXD 上提供电压。
等待最早的回复。
谢谢、
此致、
Prathamesh Patil
您好、Prathamesh、
此电路用于对 MCU 的 RXD 电压进行电平转换(从0-5V 降至0-3.3V)。 设计指南第2.5节 :http://www.ti.com/lit/pdf/tiduc43中对此进行了介绍
设计指南中介绍了许多电路、因此这是一个很好的检查资源。
此致、
Matt