This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010000:UCC28740变压器设计

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826497/tida-010000-ucc28740-transformer-design

器件型号:TIDA-010000
主题中讨论的其他器件:UCC28600

您好!

我正尝试重新设计电机驱动应用的参考设计、其要求如下:-

输入电压 290–1000 VDC  
输出电压 24V (3A)、ISO。 5V (2A)  
Vop1 24V 24 3. A
Vop2 5V 隔离 5. 2. A
VAUX 辅助 12. 0.1. A
输出功率 82. W 包括所有输出轨

对于 RCS = 0.38欧姆、IPP_NOM = 2A、IOCC_ACTUAL = 4A、LP = 1290uH 的变压器设计、我得到了以下计算结果:-

变压器设计要求摘要
参数 和功能 注释
NPS 9.00   初级侧与24V 次级侧的匝数比
NPS_ISO 39.00   初级侧与5V 隔离式次级侧的匝数比
NAS 16.71.   整数匝数将 NAS 从17.93降低到16.71
LP 1600.00 µH μ A 满载时的工作频率= 32kHz

您能为变压器设计提供帮助吗?
我在 WEBENCH 设计器中尝试了24V、4A 输出(不支持多路输出)、并得到了内核类型- E32/16/9。

我猜 VS 反馈和线路感应电流补偿以及输出电压反馈电路将保持不变(通过计算得出)。 在这方面,交叉监管是否是一个严重问题?

您能否帮助您验证相同的内容,以及如何继续?

此致、
Rohit。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢您提出问题。  

    关于交叉调节、我假设您计划调节24V、3A 电压轨。 5V、2A 电源轨上允许的电压范围是多少?5V 电源轨上预期的最小负载是多少? 多绕组反激式变压器容易出现交叉稳压挑战、有多种方法可以缓解这一问题-请参阅 http://www.ti.com/lit/an/snva562/snva562.pdf 和 https://training.ti.com/multiple-output-flybacks-how-improve-cross-regulation。  

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    感谢您提供基准、以改善交叉调节。 我将仔细研究这些内容、将所学知识应用到我的要求中、然后返回。

    是的、我计划调节24V、3A。 约+-10%的变化是5V、2A 上的允许范围、最小负载预期约为1A

    希望我根据设计参考所得到的计算方向正确、还有什么需要考虑的呢?

    再次感谢。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    由于5V 电压轨上的最小负载预计为满负载(2A)的50%(1A)、因此5V 电压轨上的交叉调节影响应该很小。  

    设计指南应该是计算的良好参考。 此外、由于总功率为82W、而不是设计中的50W、因此请注意设计缓冲电路、以便能够耗散较高的损耗。

    此致
    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Siva。

    您指的是沿着 MOSFET 的初级侧的 RCD 缓冲电路、对吧?

    我想我可以参考 UCC28600数据表的第8.2.2.4节缓冲器阻尼来设计它、对吧?

    谢谢。

    此致、

    Rohit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    是的、我指的是初级侧的 RCD 缓冲器。

    您可以使用您提到的部分来设计缓冲器。

    此致

    Siva