在哪里可以找到适用于 TIDA-01624的 iOS SDK?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在哪里可以找到适用于 TIDA-01624的 iOS SDK?
尊敬的开发人员:
如果您在 Apple Store 上询问应用程序本身
https://apps.apple.com/us/app/simplelink-sdk-explorer/id1237329921 -我认为这一条没有任何来源、但我可以询问制作此条的人。
如果您询问硬件的固件-
Mac 上的 CCS 在此页面的 macOS Users 部分中提供。
向下滚动更多以查找下载区域
可在 CCS 中使用 TIDA-01624网页软件部分中的源代码项目。
此外、还有一个包含 macOS 安装程序的插件、适用于 MSP432、CC26xx 器件、可在需要时提供进一步的 BLE 支持。
http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN
尊敬的开发人员:
这可能就是所有可用的内容。 我想、如果您想在应用端找到一些东西、您必须从那里开始。 我也在问更多的人、以防它出现在几个早期版本中。 如果您有时间、也许您可以看看这些内容。
如果我有任何更新、我会回来的。
===================
几个小时后更新-我可以为您获取该版本。 附于此处。 以下是开发人员的注意事项-