This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01624:App SDK

Guru**** 2614275 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827785/tida-01624-app-sdk

器件型号:TIDA-01624

在哪里可以找到适用于 TIDA-01624的 iOS SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的开发人员:

    如果您在 Apple Store 上询问应用程序本身

    https://apps.apple.com/us/app/simplelink-sdk-explorer/id1237329921 -我认为这一条没有任何来源、但我可以询问制作此条的人。  

    如果您询问硬件的固件-  

    Mac 上的 CCS 在此页面的 macOS Users 部分中提供。  

    向下滚动更多以查找下载区域

    可在 CCS 中使用 TIDA-01624网页软件部分中的源代码项目。   

    此外、还有一个包含 macOS 安装程序的插件、适用于 MSP432、CC26xx 器件、可在需要时提供进一步的 BLE 支持。  

    http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、感谢您的快速回复。  

    是的、如果您可以询问制作原始演示应用程序的人员、那将是极好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的开发人员:  

    请在此处查看上一个插件版本中的 iOS 应用程序源(向下滚动到移动应用程序部分、第二个链接):  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的回复。 我认为提供的 SDK 版本与 TID-01624不兼容。 我猜 SDK 有一个修改版本、其中在应用配置下添加了模拟解决方案、以适应传感器测量。

    如果您能指导我在哪里找到适用于医疗贴片传感器的 SDK、那将是超级棒的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的开发人员:  

    这可能就是所有可用的内容。 我想、如果您想在应用端找到一些东西、您必须从那里开始。 我也在问更多的人、以防它出现在几个早期版本中。 如果您有时间、也许您可以看看这些内容。

    如果我有任何更新、我会回来的。  

    ===================

    几个小时后更新-我可以为您获取该版本。 附于此处。 以下是开发人员的注意事项-  

    1. 它可能无法编译,因为它上次与旧版本的 iOS SDK 一起使用
    2. Pod 相关性极有可能完全过时
    3. 由于 SimpleLink BLE 和 Wi-Fi 插件不支持该应用、将来可能会从 AppStore 中删除整个应用

     

    e2e.ti.com/.../simplelink_5F00_sdk_5F00_explorer.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    非常感谢您、这正是我们所需要的、感谢您的支持。 希望大家能度过一个愉快的周末。

    谢谢!