This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:TINA-TI 磁性组件仿真

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827264/webench-tools-tina-ti-magnetic-component-simulation

主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC2721

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我有一个简单的问题:TINA-TI 是否支持 Jiles-Atherton 模型???

我最近为 aa Simple  变压器编写了以下 PSPICE 模型、但该模型不起作用

更多的是、变压器作为 理想的变压器、而不考虑磁 芯的建议磁性模型!!

N67  是 EPCOS 的一种旧铁氧体材料、我认为已被新的 N87类型取代。40匝时、初级电流必须具有(+/-) A LP=3.56mH、初级电流的磁性分量应以 Im、pk = 0.64A 的电流对锯齿进行偏置、但这种情况不会发生………。

(一

*****          XFMR_N67                         ****

(一


*    引脚1、2       :初级绕组   
*    引脚 3、4、5  :主次级绕组
*
SUBCKT XFMR_N67 1 2 3 4 5   
*
*初级绕组
*
Rpri1  1    10     5m
Lpri1  10    2     40
*
*
* HV 次级1
Rsec1  3    11     200m
第1节  11    4     220

*
* HV 次级#2
*
Rsec2  4    12     200m
第2节  12    5     220
*
K1 Lpri1 Lsec1 Lsec2   1 ETD54_N67       ;N67 EPCOS ETD54/28/19 内核

.MODEL ETD54_N67 CORE;N67建议的 Jiles-Atherton 内核模型
+ MS = 381.5E3
+ A = 20.903
+ C =.13013
+ K = 41.623
+面积= 2.8
+ PATH = 12.7
*
.end

(三

只是一个测试,所以 IFR TINA-TI 不支持这个模型………没问题!

尽管如此、我还是很好奇

提前感谢您的礼貌、

Piero Cerri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro Cerri:

    根据我的理解、TINA-TI 不支持用于仿真内核/变压器的"Jiles-Atherton"模型。

    如果您尝试仿真与特定 TI 产品配合使用的变压器-我建议您将此问题发布在 e2e 论坛的相应产品类别中、以便该产品的专家可以帮助您选择其他方法 进行此类仿真。

    此致、

    Srikanth Pam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pam:

    应用程序非常简单

    应用程序是变压器的全桥驱动器:

    1)驱动程序为2xUCC27211

    2) 2 UCC2721通过 ST 驱动4个 MOSFET stb120nf10t4

    问题 很简单:变压器 A 磁性组件不起作用。

    我认为问题出在 TINA-TI 内部和 JIles-Atherton 模型中。

    我尝试了很多次在 Web 上查找答案...什么都没有!

    许多人谈,但实质内容不是 Cnosso 的工作。

     我将 通过使用 TINA-TI 中可用的非线性模型找到解决我的问题的解决方案、或者、如果 Design Soft 的 TINA Full Specs 运行我的设计、通过获取该封装…………650欧元不是一笔很花的钱 。

    PAM 您知道问题是什么吗?

    问题在 TI 内部:  当 Unitrode wasw 从 TI 获得磁 性磁性元件设计的所有技术知识时、密密密密的技术就会丢失!!!

    这是个问题,没有办法解决这个问题 !

    如果您有任何其他建议...

    非常非常感谢………

    皮埃罗·塞里( 彼得)