This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择全桥栅极驱动器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827933/choosing-of-full-bridge-gate-drivers

大家好,我在这里向你们提出一个问题,你们可以帮助我

     实际上、我尝试使用全桥拓扑来使直流/直流转换器达到更高的额定功率、我的输入电源为单相230V/50Hz。

  现在我对全桥方法的栅极驱动器没有什么想法、但我在概念上很清楚、四个驱动器将使用每个功率 MOSFET 的顺序传播延迟。

 如果示例 我们将功率 MOSFET 作为600V/30A 或功率 IGBT 作为600V/30A、以全桥设置进行连接、开关变压器的额定功率为3kW、开关频率最优为 kHz 及以上、 那么、有人能不能向我提出一些有关这种拓扑和栅极驱动器的想法、 这意味着我如何在正常工作的控制系统中实现每个栅极驱动器的可变延迟作为传播时间延迟。

 此外、请向我建议此设置将使用哪种 IC、即 TI 自己制造的驱动器 IC、PWM 发生器 IC 和栅极驱动器 IC。  

我希望你们能理解这一点,所以我热切地等待这些人的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    您能告诉我这个项目的用途吗? 我们在这里提供了许多参考设计、您可能会对此感兴趣。 这些参考设计应能为您的设计提供良好的开端。 请随时返回并提供更多信息、以便我可以为您提供更多帮助。

    http://www.ti.com/applications/automotive/overview.html

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John