大家好,我在这里向你们提出一个问题,你们可以帮助我
实际上、我尝试使用全桥拓扑来使直流/直流转换器达到更高的额定功率、我的输入电源为单相230V/50Hz。
现在我对全桥方法的栅极驱动器没有什么想法、但我在概念上很清楚、四个驱动器将使用每个功率 MOSFET 的顺序传播延迟。
如果示例 我们将功率 MOSFET 作为600V/30A 或功率 IGBT 作为600V/30A、以全桥设置进行连接、开关变压器的额定功率为3kW、开关频率最优为 kHz 及以上、 那么、有人能不能向我提出一些有关这种拓扑和栅极驱动器的想法、 这意味着我如何在正常工作的控制系统中实现每个栅极驱动器的可变延迟作为传播时间延迟。
此外、请向我建议此设置将使用哪种 IC、即 TI 自己制造的驱动器 IC、PWM 发生器 IC 和栅极驱动器 IC。
我希望你们能理解这一点,所以我热切地等待这些人的建议。