This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01604:TIDA-01604双极运行

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827509/ccs-tida-01604-tida-01604-bipolar-operation

器件型号:TIDA-01604

工具/软件:Code Composer Studio

Hallo、

是否可以在双极操作中使用此设计?

我们希望控制大磁体、在快速关闭磁体期间、会消耗大量能量。

在这种情况下 、我们控制单元的直流链路电压升高。

因此、我希望使用 PFC 级将能量带回电网。 (请参阅第4页 TIDUE54A "图腾柱 PFC 本质上能够双向色调运行")

此致

Martin Wassermann