This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:TIDA-01093 -原理图连接器-P2 &放大器;开关-S1

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827117/tida-01093-tida-01093--schematic-connector-p2-switch-s1

器件型号:TIDA-01093

尊敬的德克萨斯州:

按下 S1开关且存在热敏电阻@ P2时会出现什么情况?

请帮助了解热敏电阻@ P2连接器和 Switch-S1均按下时的情况。

担心的是:

  • 请@、热敏电阻@ P2连接器未使用或不存在或未安装、开关 S1按下、当 由于 D23和 C29组件按下开关 S1时、会产生瞬时尖峰信号 TS1。
  • 现在考虑安装了@Ω P2热敏电阻、并且有一个按压开关 S1、但由于存在热敏电阻、某些电压将始终可用@ AFE 的 TS1引脚、因此 S1导致的开关按压不可见或可见、 热敏电阻温度将会消隐、这是不可取的。
  • 类似地,情况适用于连接器 P4。

请评论上述理解。

此外,当充电器未连接且按下开关 S1时,MCU 是否会检测到充电器存在,即使充电器未连接时也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    D23和 D17似乎处于并行状态、两者都将 CHG_ACTIVATE 连接到 TS1_B

    如果不存在热敏电阻、TS1_B 将以大约16us 的时间常数(R57、C27)为低于电池1的二极管压降充电(忽略来自3M 电阻器的压降)。  电流将在 C29中开始流动、CHG_ACTIVATE 上的电压大约为2.4V、从而减缓信号和 TS1_B 电压的上升速度、但该器件应已启动。   衰减将更慢(C27和 R52、时间常数约为15ms)。   

    在存在热敏电阻的情况下、热敏电阻将通过 R57分压电压、以在 TS1处提供较低的电压、较低的电阻应具有较短的时间常数。  如果保持开关、TS1引脚将在温度采样期间看到不正确的电压。 为热敏电阻提供额外的电流源将提高其电压、从而使温度看起来更低。   

    在 P4也会观察到类似的影响。

    当然、请参阅 TIDA-01093中设计指南中的设计人员电路说明  

    如果系统中的开关卡住是一个问题、最好设计一个脉冲电路来触发器件启动并避免电池上的持续负载。

    MCU 可能知道其环境、但在启动时不知道启动是来自按钮还是充电器检测电路。  稍后在运行时、当 FET 位于 MCU 上时、很可能会识别到热敏电阻处于开路状态、并且 CHG_DET 信号将来自按钮按压操作。