尊敬的德克萨斯州:
按下 S1开关且存在热敏电阻@ P2时会出现什么情况?
请帮助了解热敏电阻@ P2连接器和 Switch-S1均按下时的情况。
担心的是:
- 请@、热敏电阻@ P2连接器未使用或不存在或未安装、开关 S1按下、当 由于 D23和 C29组件按下开关 S1时、会产生瞬时尖峰信号 TS1。
- 现在考虑安装了@Ω P2热敏电阻、并且有一个按压开关 S1、但由于存在热敏电阻、某些电压将始终可用@ AFE 的 TS1引脚、因此 S1导致的开关按压不可见或可见、 热敏电阻温度将会消隐、这是不可取的。
- 类似地,情况适用于连接器 P4。
请评论上述理解。
此外,当充电器未连接且按下开关 S1时,MCU 是否会检测到充电器存在,即使充电器未连接时也是如此?