This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2735:无法创建 LM2735设计 WEBENCH 设计工具

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826867/webench-tools-lm2735-lm2735-design-cannot-be-created-webench-design-tools

器件型号:LM2735

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具


我使用 WEBENCH 使用 LM2735创建电路、但无法使用、因为软件始终返回错误:

"无法创建设计!
您的首选设备不适用于您选择的输入。
请更改输入或选择其他设备。"


用于设计 WEBENCH 的输入参数:

LM2735X

输入:直流2.7V - 5.5V
输出:12V、电流为2A
温度:30°C
为什么软件(WEBENCH)不允许您为 LM2735创建具有这些特性的设计?
如果数据表报告商品可以在这些条件下工作; 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Leonardo、

    LM2735X 的电流限制为3A。 器件将达到电流限制。 请尝试降低电流。

    此致、

    Bhushan