Other Parts Discussed in Thread: LM2735
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2735 工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 WEBENCH 使用 LM2735创建电路、但无法使用、因为软件始终返回错误:
"无法创建设计!
您的首选设备不适用于您选择的输入。
请更改输入或选择其他设备。"
用于设计 WEBENCH 的输入参数:
LM2735X
输入:直流2.7V - 5.5V
输出:12V、电流为2A
温度:30°C
为什么软件(WEBENCH)不允许您为 LM2735创建具有这些特性的设计?
如果数据表报告商品可以在这些条件下工作;