This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:TIDA-01093原理图充电器连接查询

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826785/tida-01093-tida-01093-schematic-charger-connection-query

器件型号:TIDA-01093

尊敬的德克萨斯州:

根据 TIDA-01093原理图、如果我们在 PACK+和 PACK-之间连接充电器、那么在没有保险丝 F1的情况下、如何连接 PACK+和 BAT+?

保持 F1 (保险丝) DNP 的原因是什么?

此致、

Prathamesh Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 F1对于真正的设计是必要的。 这仅用于短路保护、设计人员可以根据其系统请求选择合适的器件。 我在这里将我们的 TIDA-01093设计器环回、如果有更多评论、我们将告诉您。  

    谢谢你。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果出现短路或过流情况、则保险丝是我们订购电子电路的最后一种方法、通常情况下、由于保险丝电流规格高且机械尺寸大、保险丝安装在外壳上、 但在调试期间、当塑料外壳不可用时、您可以使用此插座安装保险丝以临时使用。