请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01093 尊敬的德克萨斯州:
根据 TIDA-01093原理图、如果我们在 PACK+和 PACK-之间连接充电器、那么在没有保险丝 F1的情况下、如何连接 PACK+和 BAT+?
保持 F1 (保险丝) DNP 的原因是什么?
此致、
Prathamesh Patil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的德克萨斯州:
根据 TIDA-01093原理图、如果我们在 PACK+和 PACK-之间连接充电器、那么在没有保险丝 F1的情况下、如何连接 PACK+和 BAT+?
保持 F1 (保险丝) DNP 的原因是什么?
此致、
Prathamesh Patil