This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:TIDA-01505:杠杆转换器电源

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826459/tida-01505-tida-01505-lever-shifter-power-supplies

器件型号:TIDA-01505

您好!

我们基于 TIDA-01505的最新光绘文件开发了 PCB。 在 PCB 中、有一个3引脚接头 J14、其中将其提到输入电平转换器电源+20V 和-5V。 请确认我们是否需要在外部提供这些电源。 此设计使用 WA8759-AL 变压器、其辅助绕组的额定电压为+20V 和-5V。 如果变压器提供这些电源、J14是否具有任何意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    启动阶段需要外部电源。 辅助绕组在启动期间无法提供足够的功率。 跳线用于连接外部+20V 和-5V 电源、因为电平转换器依赖于从绕组传输的能量来正常运行。 在电源完全导通之前、没有足够的能量。 当输出功率较低时、您可以尝试将 R58连接到 VDD 节点以从 R38、R40、R42获取功率... 电阻链。 我建议减小此电阻链的值、以实现足够的功率。