请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01505 您好!
我们基于 TIDA-01505的最新光绘文件开发了 PCB。 在 PCB 中、有一个3引脚接头 J14、其中将其提到输入电平转换器电源+20V 和-5V。 请确认我们是否需要在外部提供这些电源。 此设计使用 WA8759-AL 变压器、其辅助绕组的额定电压为+20V 和-5V。 如果变压器提供这些电源、J14是否具有任何意义?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们基于 TIDA-01505的最新光绘文件开发了 PCB。 在 PCB 中、有一个3引脚接头 J14、其中将其提到输入电平转换器电源+20V 和-5V。 请确认我们是否需要在外部提供这些电源。 此设计使用 WA8759-AL 变压器、其辅助绕组的额定电压为+20V 和-5V。 如果变压器提供这些电源、J14是否具有任何意义?