您好!
我们使用了 TIDA-01505参考设计并制造了一个用于测试的电路板。 以下是我们的查询:-
跳线 J14的用途是什么? 它是从外部为电平转换器提供+20V 和-5V 电压吗? 在应用手册"TI Designs:TIDA-01505支持可再生制动安全测试的汽车40V 至1kV 输入反激式参考设计"中、不存在该跳线。 在参考设计中、使用的变压器是 Coilcraft "WA8759-AL"、它将提供+20V 和5V 的辅助电源。 在这种情况下、是否需要 J14?
应用手册显示了变压器"WA8537-BL"、而参考设计使用"WA8759-AL"。 请确认差异