This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:电平转换器电源+20V &放大器;-5V

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/826157/tida-01505-level-shifter-supply-20v--5v

器件型号:TIDA-01505

您好!

我们使用了 TIDA-01505参考设计并制造了一个用于测试的电路板。 以下是我们的查询:-

跳线 J14的用途是什么? 它是从外部为电平转换器提供+20V 和-5V 电压吗? 在应用手册"TI Designs:TIDA-01505支持可再生制动安全测试的汽车40V 至1kV 输入反激式参考设计"中、不存在该跳线在参考设计中、使用的变压器是 Coilcraft "WA8759-AL"、它将提供+20V 和5V 的辅助电源。 在这种情况下、是否需要 J14?

应用手册显示了变压器"WA8537-BL"、而参考设计使用"WA8759-AL"。 请确认差异

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您关注德州仪器的参考设计。  您对 TIDA-01505设计的两个问题都已提交给德国的拥有汽车系统团队。 请让我们在下一个工作日作出回应。  您应在8月5日星期一之前收到我们的设计师(Xun)的来信。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    1.启动阶段需要外部电源。 辅助绕组在启动期间无法提供足够的功率。 跳线用于连接外部+20V 和-5V 电源、因为电平转换器依赖于从绕组传输的能量来正常运行。 在电源完全导通之前、没有足够的能量。 当输出功率较低时、您可以尝试将 R58连接到 VDD 节点以从 R38、R40、R42获取功率... 电阻链。 我建议减小此电阻链的值、以实现足够的功率。

    2. 根据 BOM 中列出的要求、最终设计中使用 WA8759-AL。  WA8537-BL 是变压器的最后一个修订版本。