This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8877:PCB 堆叠

Guru**** 2923260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/868571/pmp8877-pcb-stackup

器件型号:PMP8877

我无法找到任何指示为此参考设计开发的层叠的信息。 是否可以访问此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、祝您好。 您的查询已收到并转发给我们的电源设计系统团队。  设计所有者和管理团队目前在1月6日所在的一周内都在假日工作。  您应在1月6日星期一开始的头1-2个工作日收到他们的回复。  

    最棒的地方,快乐的假期


    John Fullilove


    参考设计操作


    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想跟进、看看这里是否有任何进展。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott & John、您好!

    只需检查一下、它是一个12层 PCB;
    为平面变压器 解决方案提供绕组所需的电流。
    可以提供 PCB 的 PDF 端口、前提是这样做有助于...

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../PWR_2D00_153_2D00_8PIN_5F00_PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回来。 具体而言、我很好奇使用了什么电介质厚度和铜重量。 我之前没有设计过任何集成 XFMR、并怀疑层间距很重要。 此外、我还想知道处理电源路径中的电流所需的覆铜重量。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    遗憾的是、负责的设计人员在一段时间前离开 TI。
    我无法弄清楚 PCB 本身的任何内容。

    抱歉、此致、Bernd