This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01469:与 TIDA-01469相关的问题

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01469
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/865946/tida-01469-issues-related-tida-01469

器件型号:TIDA-01469

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

参考 TIDA-01469、我们面临的问题是、我们有裸 PCB、并且在焊接反向保护电路后、仅提供 C4、C5、C6、C7、C8和 Q1、Q2。 电流从电路板汲取的电流更多。 要解决这些问题、可以采取哪些措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishwaranjan,

    您是否使用电源或电池对此进行了测试? 使用电源(理想情况下无内部电阻)时、大电容(超过330uF)将产生非常高的浪涌电流、电源将在短时间内进入恒定电流(cc)模式。 使用纽扣电池时、电池的内部电阻将限制电流。

    您可以考虑根据要求减小电容值、TIDA-01469设计文档(第2.4.2节电源设计)对此设计进行了说明。

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我已经用纽扣电池测试了电路板。在仅焊接反向保护电路后,即 C4、C5、C6、C7、C8和 Q1、Q2,电流从电路板上消耗更多电流,然后我逐步移除了所有电容器,在这种情况下,只焊接 MOSFET Q1、Q2也从电路板上消耗更多电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishwaranjan,

    这是不能预料的。 您能否查看以下内容并告诉我结果。

    1. 取出电池 Q1和 Q2、然后取出电路板上电池电源端子之间的电路板电阻。
    2. 现在只连接电池(电流控制型直流电源)并查看性能
    3. 逐一连接 Q1和 Q2并查看性能。

    在使用电池进行测试期间–施加到电池的电压是多少? Q1 AD Q2上安装了多少电流消耗、就像短路? 使用的 Q1和 Q2的器件型号是多少(请验证电路板中 Q1和 Q2的安装情况)。 请您分享这些详细信息吗?

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    对查询的点明智答复如下:

    1.取出电池 Q1和 Q2时,电池电源端子之间的电路板电阻为无穷大。

    2.仅连接电池(电流控制型直流电源),不消耗电流。

    3.逐一连接 Q1和 Q2后,没有电流第一次消耗,但第二次连接电池时,电路板上的电流消耗更多。

    在使用电池进行测试期间、施加到电池的电压为3V。 电流图更多 Q1和 Q2被安装。是的、这就像短路。Q1和 Q2的器件型号为 SI2323DS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="vishwaranjan pandey"]3. 仅逐一连接 Q1和 Q2后、第一次不消耗电流、但第二次连接电池时、电路板上的电流消耗会更大。[/QUERP]

    Q1和 Q2仅用于电池反向保护。  为了进行调试、我建议您完全移除 Q1和 Q2、并将每个封装上的引脚2和3短接。  连接电池并验证电流是否"正常"。  如果正常、请填充 C4、C5、C6、C7、 和 C8并重新测量电流。  如果在任何步进期间电流不正常、则电路板上的某个位置可能会短路。  由于这是一个裸 PCB、焊料很容易造成短路、如果有其他 PCB、我建议尝试另一个。