This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AM3359:Starterware 支持

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/867788/webench-tools-am3359-starterware-support

器件型号:AM3359

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想在 BeagleBone Black 上使用 AM335X_StarterWare_02_00_01_01并从 SD 引导
我做了 TI 论坛提出的所有建议。
也会重新焊接到 SD 卡连接器
我还使用 StarterWare_BBBB_support.tar.gz 对其进行了修补。
使用此处提供的 MLO
我通过执行"tiimage.exe 0x80000000 none gpioLEDBlink_ti.bin app"创建了一个应用程序
我仍然是~
  卡在"跳转到 StarterWare 应用程序"中
我希望能够获得一个已经过验证的 MLO 和测试程序、该程序已经完成了启动
谁可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Starterware 自2017年起已停产、不再受 TI 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题的解决方法。  谢谢!

    完全引导至 SD
    从现在开始、我们公司的所有激光设备都将由 STARTERWARE 控制。
    然后、在 Linux 操作系统上、我们将构建一个能够收获芒果的机器人。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处阅读声明: e2e.ti.com/.../628801