请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 工具/软件:WEBENCH设计工具
我想在 BeagleBone Black 上使用 AM335X_StarterWare_02_00_01_01并从 SD 引导
我做了 TI 论坛提出的所有建议。
也会重新焊接到 SD 卡连接器
我还使用 StarterWare_BBBB_support.tar.gz 对其进行了修补。
使用此处提供的 MLO
我通过执行"tiimage.exe 0x80000000 none gpioLEDBlink_ti.bin app"创建了一个应用程序
我仍然是~
卡在"跳转到 StarterWare 应用程序"中
我希望能够获得一个已经过验证的 MLO 和测试程序、该程序已经完成了启动
谁可以提供帮助?