This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10783:针对5至212VAC 至14VDC/6A 输出进行了重新设计

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10783, UCC28C42, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/864690/pmp10783-redesigned-for-5-to-212vac-to-14vdc-6a-output

器件型号:PMP10783
主题中讨论的其他器件: UCC28C42LM5118

您好!

我计划根据 以下要求重新设计 PMP10783电路、  

  1. 输入电压: 5V-212VAC (来自交流发电机)
  2. 输入电压频率:13.33Hz-300Hz
  3. 输出电压:14V 直流
  4. 最大负载:6A
  5. 隔离要求:否

下表显示了输入与输出特性、

输入

频率

输入电压

VAC

输出电压 VDC

IL (A)

13.33.

9.40.

14.

0.80

20.00

13.50.

14.

1.40

26.67

17.50.

14.

2.00

33.33.

21.90

14.

2.40.

66.67

47.00

14.

5.00

100.00

76.50.

14.

5.00

133.33.

94.20

14.

5.50.

166.67

122.80

14.

5.50.

200.00

141.80

14.

5.50.

240.00

169.90

14.

5.50.

266.67

187.90

14.

5.50.

280.00

197.20.

14.

6.00

300.00

210.90

14.

6.00

请参阅我决定的拓扑所附的图像。

您能否查看拓扑并评论可行性? 如有需要、请说明任何其他注意事项。

谢谢、此致、

Ajmal T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    PMP10783的原始设计人员(Sean、在另一个线程上为您提供帮助) 不在办公室、因此我将尽力回答问题。

    首先、一些一般性意见采用非同步方法的14V/6A 将需要为二极管安装大型散热器。 尤其是在输入电压较高的情况下、大部分时间功率将流过二极管。

    此外、高输入电压和高输出电流会导致巨大的开关损耗。

    我知道、输出不需要隔离、但使用基于变压器的方法仍然有意义。

    我还认为采用两个阶段的方法可能是有道理的。  升压前端后跟降压或类似器件。  对于输出级具有非常宽的输入也不是理想的选择。

    这些只是一些想法、可能会使设计决策变得更容易。  此外、我建议尝试功率级设计器来查看一些折衷。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、

    我们已经在另一个主题中讨论了此主题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/863280/3202709#3202709

    我将继续关闭该线程。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert & Shen-Yang Yu:

    感谢您的回复。 是的、请关闭上一个主题。

    我在这个主题中的目的是为您提供一个详细的设计计划。

    由于我们不想在设计中使用变压器、因此计划继续使用 PWM 控制器 UCC28C42 MOSFET 器件型号:STB36N60M6和器件型号为 SURF860 (Vf=1.4@6A)的二极管以及散热 器 V8813X (TO-220、5degC/W)的异步方法。 您可以查看这些器件吗? 如果您预见到所选器件存在任何问题、请建议使用器件型号。  

    除此之外、还有采用 LM5118的降压/升压转换器、可在较低电压下获得适当的输出。

    您能评论一下这种方法吗?

    此致、

    Ajmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、

    不仅二极管需要散热器、MOSFET 还需要散热器。 最坏情况下的导通损耗已经为3.6W、不计算开关损耗。

    您将需要在 DCM 下运行。

    此外、对于这种类型的宽输入范围设计、您需要仔细选择输入电流限制器件(通常为热敏电阻)。 如果热敏电阻上的压降过大、则直流/直流转换器的输入端将没有足够的电压/能量。

    要在交流电中覆盖如此宽的输入范围、您需要一个大输入电容器。 在我的计算中、要在9.4VAC/13.33Hz 输入下提供14W 输出功率、您需要一个2000uF 输入电容器、以将输入谷底电压保持在5V 以上。 2000uF 输入电容器还需要处理从212VAC 整流的300VDC 电压。 对我来说毫无意义...

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Sheng-Yang Yu、

    感谢您的宝贵意见。

    我还将考虑 MOSFET 的散热器。

    当我们正在寻找没有定制变压器的设计时、我找不到其他解决方案。 从您身边向其他解决方案敞开大门。

    此外、在低电压和低频率下、主要负载要求 仅在点火时间且持续时间较短、RPM 将快速增加到更高的值。

    因此、我将继续采用这种方法、并根据性能进一步调整电容器值。

    谢谢、此致、

    Ajmal T