This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740有关 CC/CV 补偿的问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/867475/pmp8740-pmp8740-question-about-cc-cv-compensation

器件型号:PMP8740

你(们)好

我对 PMP8740原理图感到困惑。

为什么 Iout 信号与电压环路连接?

我在图29中看到了 slup348。 没有进入电压环路的 Iout 信号。  

此外、slup348中的23页同样的内容、设计人员为 VL 和 CL 选择了23Hz 和48Hz 的零点。

他/她是如何选择这些号码的,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将电阻器 R4连接到 Iout 信号的原因是、这样输出负载越高、Vout 越低(即使变化很小)。  当多个模块并联在一起时、这可以使系统稳定下来。 实际上、它会增加稳态输出阻抗、并简化电流环路的稳定性。

    BTW、我在测试系统时未使用该电阻器、因为我只能有两个并联的模块、因此 R4实际上是一个占位符、以防您需要使用它。

    对于补偿的两个零、当您知道功率级的极点时、应将它们置于 CC 和 CV 中。 出于安全原因、我在测试模块时没有正确的电池、因此我测试了具有电子负载的直流/直流转换器、设置为恒压调节、模拟电池。

    如果您根据电池的特性知道功率级的极点、那么我建议在其附近放置一个零点、以消除其影响。

    希望这能解答您的问题。

    请注意、我目前正在度假、明天我将飞往我的目的地、那里没有电子邮件访问权限。

    我将于12月29日返回德国、因此我将再次阅读电子邮件。

    此致、

    Roberto