你(们)好
我对 PMP8740原理图感到困惑。
为什么 Iout 信号与电压环路连接?
我在图29中看到了 slup348。 没有进入电压环路的 Iout 信号。
此外、slup348中的23页同样的内容、设计人员为 VL 和 CL 选择了23Hz 和48Hz 的零点。
他/她是如何选择这些号码的,请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将电阻器 R4连接到 Iout 信号的原因是、这样输出负载越高、Vout 越低(即使变化很小)。 当多个模块并联在一起时、这可以使系统稳定下来。 实际上、它会增加稳态输出阻抗、并简化电流环路的稳定性。
BTW、我在测试系统时未使用该电阻器、因为我只能有两个并联的模块、因此 R4实际上是一个占位符、以防您需要使用它。
对于补偿的两个零、当您知道功率级的极点时、应将它们置于 CC 和 CV 中。 出于安全原因、我在测试模块时没有正确的电池、因此我测试了具有电子负载的直流/直流转换器、设置为恒压调节、模拟电池。
如果您根据电池的特性知道功率级的极点、那么我建议在其附近放置一个零点、以消除其影响。
希望这能解答您的问题。
请注意、我目前正在度假、明天我将飞往我的目的地、那里没有电子邮件访问权限。
我将于12月29日返回德国、因此我将再次阅读电子邮件。
此致、
Roberto