您好!
我正在尝试使用 LMR33620C (SOIC)设计具有12-24V 输入的3.3V 1A 电源,但 WEBENCH电源设计器软件告诉我“设计更新失败”。 Failed Minimum Ton (最小 Ton 失败)"。 如果我使用12-22V 输入电压、则不会向我提供错误消息!
我指出,采用 LMR33620C (WSON)和 LMR33630C (SOIC)的 WEBENCH电源设计器工作无问题。 所以我觉得有问题吗?
此外、始终使用 LMR33620C (SOIC)不能进行任何仿真。
谢谢你
Marco