This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎ 电源设计器和 LMR33620C

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1162017/webench-power-designer-and-lmr33620c

您好!
我正在尝试使用 LMR33620C (SOIC)设计具有12-24V 输入的3.3V 1A 电源,但 WEBENCHRegistered电源设计器软件告诉我“设计更新失败”。 Failed Minimum Ton (最小 Ton 失败)"。 如果我使用12-22V 输入电压、则不会向我提供错误消息!
我指出,采用 LMR33620C (WSON)和 LMR33630C (SOIC)的 WEBENCHRegistered电源设计器工作无问题。 所以我觉得有问题吗?

此外、始终使用 LMR33620C (SOIC)不能进行任何仿真。

谢谢你
Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    当 Vin=24V 时、LMR33620C (SOIC)达到最短导通时间、而 webench 设计也无法做到这一点。 而 LMR33620C (WSON) 通过降低频率 功能实现、该功能可在 Vin 升高时创建频率更低的 webench 设计、以防出现最短导通时间。 我们将检查 是否可以为 LMR33620C (SOIC)实现相同的功能。

    我们将继续为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我们已经为  LMR33620C (SOIC)实现了频率降低功能。 更改将在本周结束时在 TI.com 上提供。 我们将在它可用时通知您。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

     

    此更新现已在 TI.com 上提供。

     

    如有任何进一步的疑问,请向我们回复。

     

    谢谢、此致、

    Umayal