工具/软件:WEBENCH设计工具
当我为 Cout "创建定制器件"时、我在 WEBENCH 中看到一些奇怪的行为。 39μF 2.082mΩ 与 Amod 的共享设计 webench.ti.com/.../SDP.cgi Cout A 47μF μ F 陶瓷电容2 (在电压偏置情况下降额至总电流为 μ A)、每个电阻的 ESR 为 Ω
我想尝试一些稍微不同的电容器、因此我首先 创建了一个新的共享设计 webench.ti.com/.../SDP.cgi、 使用完全相同的组件、除了 Cout、我创建了一个 ESR 为39µF 1.041mΩ Ω 的定制电容器:
第一个问题是、询问此器件的"更多详细信息"显示 ESR 为250mΩ Ω、与当前为该设计建议的默认电容器 WEBENCH 保持不变:
下一个问题是仿真。 电容器在仿真页面上显示的原理图中看起来正确:
但是、稳态仿真 结果 显示 Vout 上出现了巨大的尖峰:
Vout 波形看起来与流经 Cout 的电流不一致:
如果 ESR 按预期为1.041mΩ Ω、则稳压器开关导通时、Vout 上的尖峰应约为0.4mV 峰峰值、开关关断时、峰峰峰值约为0.2mV p-p、 或者、如果 ESR 错误地使用250mΩ Ω 值、则尖峰应分别约为100mV p-p 和约50mV p-p、而实际上它们分别约为1.1V p-p 和40mV p-p。 此外、电流波形的其他特性(大约为矩形、在高电平状态下压降)在 Vout 上不会出现、无论是通过 ESR 缩放、还是通过电容进行积分(每个特性的示例在我之前的文章"建议的输出电容器提供过多的输出纹波"(https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/784345)中)。
请注意、上述问题与" 替代器件的不一致选项"(https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/779121)主题中已报告为第2 (d)点的并联电容器("数量"大于1)的错误不同。 在这种情况下、"更多详细信息"显示错误的 ESR (乘以数量而不是除以)、但仿真似乎是正确的。 在上述情况下、ESR 显示为默认组件的 ESR、仿真看起来完全错误、除非我缺少一些东西。