工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们的一位客户已考虑 将 LM5175QPWPTQ1用于以下直流/直流 LED 驱动器:
1. 12V 项目:I/P 电压9-16V、O/P 电压8.5V、 O/P 电流1.2A - 1.8A
2.24V 项目:I/P 电压 18-32V、 O/P 电压18V、 O/P 电流1.2A - 2A、
现在、它们面临的电路问题是、O/p 电压调节性能不佳和电路板中存在噪声(随着 I/p 电压变化、观察到 Q1栅极波形失真)。 他们提到了 TI 的 WEBENCH 在线工具、所选的组件值仅根据工具而定。 两个电路板(12V 和24V)仍面临稳压和噪声问题、因此请 建议是否有任何元件需要更改以克服这些问题、或者是否需要在原理图或 PCB 布局中进行任何更改。
请验证随附的原理图和 PCB 布局并提出更正建议。 e2e.ti.com/.../Gerber-Converter-22.01.2019.zipe2e.ti.com/.../DC_2D00_DC-Converter-board.xlse2e.ti.com/.../3660.schematic.pdf