This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175QUICKSTART-CALC:12V 项目:I/P 电压9-16V,O/P 电压8.5V,O/P 电流1.2A - 1.8A &24V 项目:I/P 电压18-32V,O/P 电压18V,O/P 电流1.2A - 2A

Guru**** 1624230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782215/webench-tools-lm5175quickstart-calc-12v-project-i-p-voltage-9-16v-o-p-voltage-8-5v-o-p-current-1-2a---1-8a-24v-project-i-p-voltage-18-32v-o-p-voltage-18v-o-p-current-1-2a---2a

器件型号:LM5175QUICKSTART-CALC

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们的一位客户已考虑 将 LM5175QPWPTQ1用于以下直流/直流 LED 驱动器:

1. 12V 项目:I/P 电压9-16V、O/P 电压8.5V、 O/P 电流1.2A - 1.8A

2.24V  项目:I/P 电压 18-32V、 O/P 电压18V、 O/P 电流1.2A - 2A、

现在、它们面临的电路问题是、O/p 电压调节性能不佳和电路板中存在噪声(随着 I/p 电压变化、观察到 Q1栅极波形失真)。 他们提到了 TI 的 WEBENCH 在线工具、所选的组件值仅根据工具而定。 两个电路板(12V 和24V)仍面临稳压和噪声问题、因此请 建议是否有任何元件需要更改以克服这些问题、或者是否需要在原理图或 PCB 布局中进行任何更改。

请验证随附的原理图和 PCB 布局并提出更正建议。  e2e.ti.com/.../Gerber-Converter-22.01.2019.zipe2e.ti.com/.../DC_2D00_DC-Converter-board.xlse2e.ti.com/.../3660.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arpit、

    您能否发布 Q1栅极的波形?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arpit、

    我们是否可以假设这已解决? 允许关闭此线程、但您始终可以通过执行新的帖子来重新打开它。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      请找到上面所附的12V 和24V 系统的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arpit、

    您能指定什么是范围跟踪吗?

    我还注意到、您的原理图未显示输入电容器接地和输出电容器接地之间的接地连接清晰。 您能否仔细检查一下?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arpit、

    有更新吗? 我是否可以假设问题已解决? 如果几天内没有活动、我们需要关闭该主题。 您始终可以通过新帖子重新打开它。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认  电感值和 MOSFET Q1 规格:

    输入电压:18V–32V (24V 电池类型车辆系统的汽车标准要求)

    输出电压:18V

    输出电流:1.5A–2A。

    我们当前 PCB 板的频率(在示波器上测量):178KHz

     

    遇到以下问题的客户:

    1. 输出负载(LED 灯)在输入电压低于20V 和高于输入电压28V 时闪烁。
    2. 存在来自电路的噪声
    3. 几分钟后电感器过热(我们使用8.2微亨利电感器。 本邮件中提到的规格)。

    参考原理图。

     

     e2e.ti.com/.../LM5175Q1--circuit-diagram--08.04.2019.pdf

            我们将于本周开始生产、请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    负责的工程师现已不在办公室。 他将在4月23日之前答复。
    此致
    EL