This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070中的仿真错误。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/786802/tina-spice-ucc28070-simulation-error-in-ucc28070

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已经使用瞬态模型和 AVG_Boost 模拟了 UCC 28070、但无法获得所需的结果。 请检查并查看设计。

规格:2.4KW  

e2e.ti.com/.../7128.avg_5F00_boost.rar

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubham、

    我注意到您仅附加了.OPJ 文件。 请附上整个项目吗? 如果您有任何疑问、请从 TI 网站下载任何 PSpice 项目并查看其中包含哪些文件。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附上项目文件、请查看。

    谢谢你

    drive.google.com/open

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我们无法访问 Google 驱动器。 请您将整个项目压缩并在此处附加.zip 吗?

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    请查找所附文件。

    规格: 2.4KW、400V 输出。

                输入电压:160V 至265Ve2e.ti.com/.../avg_5F00_boost_2D00_2019_2D00_03_2D00_27T13_2D00_10.rar

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、


    问题可能与您设置的仿真运行时间有关、即20ms。

    通过将运行时间更改为1、将时间步长更改为1U (为了加快仿真速度)、我们得到以下结果。

     

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应、我将其设计为400V、2.4KW、但无法在满载和空载条件下实现400V 输出。

    您能建议设计中的误差吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否了解我的查询的状态?  我卡在某个位置、却无法解决问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubham、

    您能否分享您用于获取上述规格的参考原理图?
    这将有助于我们进一步研究这个问题。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubham、

    您是否仍需要我们的帮助?
    否则、我们将继续关闭线程。

    谢谢、
    Vivek Agarwal