主题中讨论的其他器件: USB2ANY
工具/软件:WEBENCH设计工具
请检查所附图片中写入的有关补偿电路组件计算的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis、
让我来回答您的问题3~4。
Q3:您从数据表中得到的公式也是近似计算。 Webench 后面有一些数学公式以及基准验证结果。 我建议您遵循 Webench 结果。 作为 FF 阶数结果、您可以将其保持打开状态。 有时 Webench 会给出一些看起来不合理的值。 这是因为 webench 模型始终为原理图上的每个组件提供一个非零模块。
Q4:补偿不需要非常精确。 对于 EVM 上的默认配置、同一补偿网络可以保持环路稳定。 但是、根据您的要求、输出电压远高于 EVM (我记得它是12V)。 这将需要重新设计补偿。
此致、
Hao
您好、Luis、
答:我检查了 Webench、看起来不是。
B.是的、它可以在电流共享模式下工作。 CH1/2、CH3/4可分别实现电流共享。 有关详细信息、请参阅数据表。 GUI 似乎仅支持指示当前共享状态... 但不支持更改 IOUT_MODE 寄存器(0xD6)中的 ISHARE 位。
您的设计中是否需要电流共享? 我记得最高电流为~2A、单通道可以支持该电流。
C.是的、您可以这样做。
d:对于1~3.3V、即使是5V、您也可以保持2.2uH。 对于更高的 Vout、您确实需要更高的饱和。
此致、
Hao
我已将 SW1配置为在其输出端提供6.9V 电压、但当将 SW2的输出端连接到 SW1时、它会下降至0.5V
我移除了 R7、R9和 C20、、、、并且在 J14中连接了一根跳线、不仅电压下降到0.5V、而且当我加载 SW1-SW2稳压器时、会发出一个奇怪的噪声、如 zzz、 这就是为什么我只测量电压、然后非常快地关断、我不想损坏器件是否缺少任何东西来使其在电流共享模式下正常工作?
我还在 EVAL BRD 的 J8的 EN2中有一根跳线。
因此、根据您的说法、我需要更改 IOUT_MODE 寄存器(0xD6)中的 ISHARE 位以使其正常工作?
如果是这种情况、您不能使用 EVAL BRD 和 GUI 执行此操作毫无意义、这意味着 EVAL-BRD -> GUI 无法重现器件能够执行的所有功能、 但是、GUI 确实检测到 SW1和 SW2现在是一个工作状态、因此对于我们、用户来说、这很令人困惑。 如果我错了、请纠正我的问题。
我们的最高电流标称电流约为2A、但在最坏的情况下、峰值可能高达4A、因此我们考虑在电流共享模式(6.9V)下使用 SW1和 SW2、以防我们在该电源轨上需要更高的电流、 这是我们需要探讨的一个问题、尤其是因为 TPS65400有可能共享电流。 然后、我们 将具有5V 的 SW3和3.3V 的 SW4。
您好、Luis、
首先、最大电流需求是4A、对吧? 那么、为什么不将其放在 SW1或 SW2上呢? TPS65400目前支持4A/4A/2A/2A。 SW1或 SW2中的任何一个都可以通过单通道支持4A 负载。
您使用的 GUI 不支持电流共享设置、它仅具有电流共享指示位。 还有一个称为 Fusion 的常规 GUI、它在寄存器级别。 您可以使用 Fusion 访问任何注册。 但它需要另一个 USB 连接工具、恐怕您没有...
如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!
此致、
Hao