This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400 WEBENCH 仿真

Guru**** 2591340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784068/tps65400-webench-simulation

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请检查所附图片中写入的有关补偿电路组件计算的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    1、是的、是通道开关频率。
    2、Cout 值20uF 没有直流偏置降额。 如果您检查降额值、则可能低于20uF、这会导致 Ccomp 或 CC 上的值降低。
    3.是的,Ccomp2的值真的很低,建议您在电路板上可能不需要它,尽管最好检查实际测量值,并确保在较高频率下具有足够的增益裕度,这样它就可以抑制噪声。
    4.我看到功率级电感器和输出电容器对于所有通道都是相同的、这通常是补偿设计工作原理的一个重要因素、但不确定为什么所有组件都是相同的。

    除了上述内容之外、对于问题3和4、我还要求产品专家查看并提供反馈。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    让我来回答您的问题3~4。

    Q3:您从数据表中得到的公式也是近似计算。  Webench 后面有一些数学公式以及基准验证结果。  我建议您遵循 Webench 结果。 作为 FF 阶数结果、您可以将其保持打开状态。 有时 Webench 会给出一些看起来不合理的值。  这是因为 webench 模型始终为原理图上的每个组件提供一个非零模块。

    Q4:补偿不需要非常精确。 对于 EVM 上的默认配置、同一补偿网络可以保持环路稳定。 但是、根据您的要求、输出电压远高于 EVM (我记得它是12V)。 这将需要重新设计补偿。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,非常有用!


    我还有其他一些问题:

    A - WEBENCH 是否可以在电流共享操作中模拟 TPS65400?

    否则、如何以最佳方式完成补偿组件的计算?

    B - TPS65400的 EVAL BRD 是否可用于电流共享操作、我认为进行硬件编辑是可行的、但当使用 PI 命令器 GUI 打开它时、会怎么样? 有什么意见/建议?


    C -我们的一种可能情况是将 TPS65400的一个稳压器的输出用作 TPS65400的其他稳压器的 VIN、这是可以正确实现的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一些额外的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对最后几个问题有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    答:我检查了 Webench、看起来不是。

    B.是的、它可以在电流共享模式下工作。 CH1/2、CH3/4可分别实现电流共享。 有关详细信息、请参阅数据表。 GUI 似乎仅支持指示当前共享状态... 但不支持更改 IOUT_MODE 寄存器(0xD6)中的 ISHARE 位。  

    您的设计中是否需要电流共享? 我记得最高电流为~2A、单通道可以支持该电流。

    C.是的、您可以这样做。

    d:对于1~3.3V、即使是5V、您也可以保持2.2uH。 对于更高的 Vout、您确实需要更高的饱和。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 SW1配置为在其输出端提供6.9V 电压、但当将 SW2的输出端连接到 SW1时、它会下降至0.5V

    我移除了 R7、R9和 C20、、、、并且在 J14中连接了一根跳线、不仅电压下降到0.5V、而且当我加载 SW1-SW2稳压器时、会发出一个奇怪的噪声、如 zzz、 这就是为什么我只测量电压、然后非常快地关断、我不想损坏器件是否缺少任何东西来使其在电流共享模式下正常工作?

    我还在 EVAL BRD 的 J8的 EN2中有一根跳线。

    因此、根据您的说法、我需要更改 IOUT_MODE 寄存器(0xD6)中的 ISHARE 位以使其正常工作?

    如果是这种情况、您不能使用 EVAL BRD 和 GUI 执行此操作毫无意义、这意味着 EVAL-BRD -> GUI 无法重现器件能够执行的所有功能、 但是、GUI 确实检测到 SW1和 SW2现在是一个工作状态、因此对于我们、用户来说、这很令人困惑。 如果我错了、请纠正我的问题。

    我们的最高电流标称电流约为2A、但在最坏的情况下、峰值可能高达4A、因此我们考虑在电流共享模式(6.9V)下使用 SW1和 SW2、以防我们在该电源轨上需要更高的电流、 这是我们需要探讨的一个问题、尤其是因为 TPS65400有可能共享电流。  然后、我们 将具有5V 的 SW3和3.3V 的 SW4。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    首先、最大电流需求是4A、对吧? 那么、为什么不将其放在 SW1或 SW2上呢?  TPS65400目前支持4A/4A/2A/2A。 SW1或 SW2中的任何一个都可以通过单通道支持4A 负载。  

    您使用的 GUI 不支持电流共享设置、它仅具有电流共享指示位。 还有一个称为 Fusion 的常规 GUI、它在寄存器级别。 您可以使用 Fusion 访问任何注册。 但它需要另一个 USB 连接工具、恐怕您没有...

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao;

     如前所述、我们可能需要超过4A 的电流、因此我们希望使用电流共享。

    1-我有 USB2ANY,它不能用于 Fusion 吗?

    2 - WEBENCH 能够计算每个稳压器的 COMP 电路和电感器、如果我在5A 时使用电流共享模式(SW1和 SW2)、如何获得正确的 COMP 电路和电感器值?

    此致;

    Luis;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    不可以、Fusion 使用另一个连接工具。  

    在您的示例中、在电流共享模式下、SW2的反馈环路将被禁用。 它的 PWM 调制器将遵循 SW1。 因此、对于 COMP 补偿、只需考虑 SW1本身。 对于电感器选择、请将 SW2与 SW1保持一致。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao;

    那么、您所说的是、如果我在5A、6A 或7A 使用电流共享模式(SW1和 SW2)、并且由于 WEBENCH 将仅让我在4A 下模拟 SW1或 SW2、因此我应该为该电流使用这些组件? 尽管在本示例中、我将使用更多电流。

    此致;
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的、你是对的。

    对于电流共享配置、我认为有一种硬件方法。 您可以参阅数据表中的第8.3.6章。 使用1k 电阻器上拉 COMP2或 COMP4、然后将其配置为电流共享模式。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1 -如果我在 SW1和 SW2中使用电流共享模式、假设我将在 SW1和 SW2之间使用5A、为了计算来自 SW1的正确补偿电路以及 SW1和 SW2的电感器、如果我在 WEBENCH 中创建一个电流为2.5A 的模型 (假设电流将平均分配)、或者我应该创建4A 模型(一个稳压器的最大电流)。

    2- VIN (模拟 VIN、引脚22)是否可由 TPS65400本身的输出之一供电?


    此致;
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    2.5A 的设计不错。 因为在这种情况下、SW2完全由 SW1控制。

    引脚20是器件内部数字块的电源。 它是一个输出引脚。 器件具有集成的内部稳压器、您只需在此引脚上连接一个电容器。 BTW、引脚19、模拟块的电源是相同的。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao;

    感谢您的回复、但您回答了有关引脚19和20的问题。  我的问题更侧重于引脚22 (模拟输入电压)、数据表中将其描述为"用于 VDDD、VDDA 和 VGATE 子稳压器电源的电源输入引脚"。

    引脚22 (模拟输入电压)是否可由 TPS65400稳压器输出之一供电?

    此致;
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    很抱歉、我错过了您的观点...
    不可以、VIN 不能由 TPS65400的任何输出供电。 该电源可使器件正常工作。 无输入电压、无输出。 Vin 是鸡、而输出是蛋。

    此致、
    Hao