This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070中的仿真错误

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/787152/simulation-error-in-ucc28070

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已经使用 SPICE 模型的未加密版本(瞬态模型)仿真了 UCC 28070 、但无法 运行仿真并获得 结果。 请。 我在这里附上了仿真文件(SIMPLIS 和 LTSPICE)、如果有人可以查看这些文件并找到潜在 的问题、我将不胜感激。

谢谢、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    供参考、我们将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    未加密的 PSPICE 模型可导入 SIMETRIX (不能导入 SIMPLIS)。 请仔细检查。

    此外、我还注意到、这些连接在您的设计中不正确。 您能否参阅以下主题了解模型的使用?

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/785772/2908037#2908037

    请注意、该模型是从平均模型得出的。 我们将不会观察 GDA 和 GDB 引脚上的开关脉冲。 因此、我们需要在设计中使用 BOOST_AVG 模块、而不是使用 MOSFET。 如果您有任何疑问、请参阅发布的 PSpice 瞬态测试原理图。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpan、  

    感谢您的回复。 我按照 您的建议使用 SIMETRIX 进行仿真、但仍然有问题。  

    使用 BOOST-AVG 模型是否是我唯一可以用于仿真的方法?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是的、瞬态模型有一些限制。 我们需要使用 BOOST_AVG 模块使其正常工作。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta