主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我已经使用 SPICE 模型的未加密版本(瞬态模型)仿真了 UCC 28070 、但无法 运行仿真并获得 结果。 请。 我在这里附上了仿真文件(SIMPLIS 和 LTSPICE)、如果有人可以查看这些文件并找到潜在 的问题、我将不胜感激。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ali、
未加密的 PSPICE 模型可导入 SIMETRIX (不能导入 SIMPLIS)。 请仔细检查。
此外、我还注意到、这些连接在您的设计中不正确。 您能否参阅以下主题了解模型的使用?
https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/785772/2908037#2908037
请注意、该模型是从平均模型得出的。 我们将不会观察 GDA 和 GDB 引脚上的开关脉冲。 因此、我们需要在设计中使用 BOOST_AVG 模块、而不是使用 MOSFET。 如果您有任何疑问、请参阅发布的 PSpice 瞬态测试原理图。
谢谢、此致、
Arpan Gupta