请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01547
在 TIDA-01547和 TIDA-010003的主要文档中、频段为902/863/433MHz。
是否可以在其他频段(例如、297-351MHz、这在 cc1310数据表中列为受支持频段)上运行6LoWPAN 网状网络?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TIDA-01547
在 TIDA-01547和 TIDA-010003的主要文档中、频段为902/863/433MHz。
是否可以在其他频段(例如、297-351MHz、这在 cc1310数据表中列为受支持频段)上运行6LoWPAN 网状网络?
提前感谢。