This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01547:该参考设计能否支持902/853/433MHz 以外的其他频带?

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010003, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788156/tida-01547-can-the-reference-design-support-other-frequency-bands-besides-902-853-433mhz

器件型号:TIDA-01547

在 TIDA-01547和 TIDA-010003的主要文档中、频段为902/863/433MHz。

是否可以在其他频段(例如、297-351MHz、这在 cc1310数据表中列为受支持频段)上运行6LoWPAN 网状网络?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    User5983683、您好、感谢您关注德州仪器。 您的查询已收到并转发给我们的电网基础设施团队。 有关两种设计的设计所有者已下班至4月7日、因此请预计您的问题将在4月7日之后的1-2个工作日内延迟几个工作日。 如果我们能够确定团队中的其他人能够更快地回答此问题、我们一定会尽快回答。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TIDA-01547参考设计基于 SimpleLink TI 15.4-Stack 而构建。 TI 15.4-Stack 目前支持您提到的三个频段。 请跟踪 SimpleLink TI 15.4-Stack 后续更新、以获得其他频段支持。  

    此致、

    Wonsoo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wonsoo、

    谢谢。
    那么、您的意思是、现在不可能在其他频带使用 TI 15.4-stack、即使 CC1310可以支持297-351MHz?

    另一个问题:对于使用 TI 低于1G 的芯片并以297-351MHz 工作的网状网络、是否有任何解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将创建另一个 e2e 线程、主题为 CC1310或 TI 15.4-Stack 对频带的支持以及任何低于1GHz 的网状解决方案、以支持频带。 谢谢。

    此致、
    Wonsoo