This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LF356:如何在 OrCAD 中添加库

Guru**** 2590620 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LF356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782635/tina-spice-lf356-how-to-add-library-in-orcad

器件型号:LF356
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好,骗子

我想使用 OrCAD 捕获17.2进行仿真、因此我要执行以下操作:

1-我从 TI 网站下载了 LF356.zip 并将其解压缩到 LF356.mod。

2-我允许下面页所述的内容:

electronics.stackexchange.com/.../how-to-import-pspice-model-into-orcad-capture

3 -当我在我的仿真项目中插入 LF356器件时、我看到的器件与运算放大器不相似、并且带有5个引脚的 A 盒。 (我在下面附上了我的观察结果的屏幕截图)

问题:

请帮助我了解我的错误是什么、我的方式是否正确?

如果我错了、如何将 lf356库包含到我的项目中并使用它进行仿真?

是否有其他不是.mod 文件且适用于 pspice 的 lf356库?

是否有任何运算放大器在增益带宽和开环增益以及低速率方面与 LF356类似、它们具有正确且更好的 PSpice 库、可用于我的项目仿真?

我有点困惑。

感谢大家。

Adel Amani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adel:

    您的步骤正确。 您在这里遇到的困难只是符号形状/图片。 您始终可以通过转至选项卡左侧的选项卡来修改显示在此处的符号、该选项卡显示"Page1"和"Schematic (这是包含项目层次结构的选项卡、包括.DSN、仿真配置文件等)。

    在那个文件夹上、转到"Library"文件夹、然后右键单击"Add File"、您的.OLB 文件就在那里。 然后单击加号以展开.OLB 文件。 从此处选择要更改的符号形状、右键单击、然后单击编辑零件。 您可以在此处修改符号。

    完成后、请确保清除"设计资源"文件夹和"库"文件夹下的"设计缓存"和"库缓存"。

    要搜索您想要特定参数的类似器件、您可以使用:www.ti.com/.../products.html

    然后、要搜索所有 TI pspice 模型、您可以使用:webench.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细介绍、我现在在项目中使用 LF356时遇到了问题。

    当我按照我所说的方式生成 LF356的库并完成它时、我看到一个组件、如下图所示:

    如您所见、该组件具有5个引脚、分别称为1、2、28、50、99。 我不知道其中哪一个是运算放大器引脚的负输入、正输入、输出、负电源、正电源。

    请回答我的以下问题:

    从哪里可以找到哪个引脚是负/正输入、输出、负/正电源?

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢亲爱的 Herman
    答案很好、但我无法将元件引脚与 LF356运算放大器引脚匹配。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adel:

    当您打开网络表文本文件时、在文件的标题上、文本文件的第30到38行附近、您应该看到引脚说明以了解哪些引脚编号是反相和非反相等

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Herman

    你的导游解决了我的问题!

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过"右键单击组件>编辑 PSpice 模型>转至用户注释(在打开的窗口下)"、我可以看到引脚的操作。