主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你好,骗子
我想使用 OrCAD 捕获17.2进行仿真、因此我要执行以下操作:
1-我从 TI 网站下载了 LF356.zip 并将其解压缩到 LF356.mod。
2-我允许下面页所述的内容:
electronics.stackexchange.com/.../how-to-import-pspice-model-into-orcad-capture
3 -当我在我的仿真项目中插入 LF356器件时、我看到的器件与运算放大器不相似、并且带有5个引脚的 A 盒。 (我在下面附上了我的观察结果的屏幕截图)
问题:
请帮助我了解我的错误是什么、我的方式是否正确?
如果我错了、如何将 lf356库包含到我的项目中并使用它进行仿真?
是否有其他不是.mod 文件且适用于 pspice 的 lf356库?
是否有任何运算放大器在增益带宽和开环增益以及低速率方面与 LF356类似、它们具有正确且更好的 PSpice 库、可用于我的项目仿真?
我有点困惑。
感谢大家。
Adel Amani